This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT - 95%湿度下的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595576/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt---problems-at-95-humidity

器件型号:TM4C1294NCPDT

你好
我的客户在环境湿度接近95%时就会面临 TM4C1294NCPDT 问题。

然后 CANBUS 接口下降、或者连接的状态 LED (连接到引脚63)停止脉冲、就像之前一样。 尽管 在该温度下它们仍可以通过 UART 进行通信。

您是否知道可能导致此问题的任何已知问题?

 

他们还询问我们 是否可以说明为何 MSL 仅高达60% RH? 是否有理由对其进行更高级别的测试?

此致

Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    您是否正在进行某种类型的 JEDEC 湿度偏置应力测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles -此类调查结果是"电路板问题"、而不是(完全)基于 MCU 的、这是不可能(甚至可能)的? 在这种情况下、电路板组装、焊剂类型/类型(及其残留物)以及"缺少"封装都可能使"电路板"面临风险。

    海报(甚至供应商海报)从未列出重复这一问题的"此类单位的数量"、这一点确实值得提及。   (即防止(可怕的)"单板异常"纠正中的"过度使用"!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、

    感谢您向海报提问我首先应该问的问题。 这是我第一次遇到高湿度导致的 MCU 和/或电路板故障。 在数据表中、我们不将湿度指定为参数。 我想知道测试是在实际应用环境下进行的、还是根据不符合 TM4C 标准的 AEC-Q100进行的湿度偏置应力测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也感谢您、Charles。

    我们还必须注意、虽然"CANBus - or its led monitor"看似"受干扰"、但 MCU 的 UART 会继续执行。 因此、MCU 似乎"继续发挥其功能"、并且在关键引脚/信号路径上插入冷凝水的可能性会上升得更高!

    Silent 是 CAN 收发器的"测试和报告"(在这种情况下)、这也是一个非常令人感兴趣的问题、但 MCU (单独的)已经受到了审查。   (我抵制描述中的"猎巫")

    当然、"提出"这个问题的董事会数量-即使在提出要求后-仍然未知...