This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:生成 driverlib 的 Release 构建的正确方法?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600899/tm4c129encpdt-correct-way-to-generate-release-build-of-driverlib

器件型号:TM4C129ENCPDT

在配置项目的 Release 编译配置时、我注意到 TivaWare 会安装 driverlib 的预编译调试版本、而不是 Release 编译。

是否有生成 Release 编译的规范方法? 更重要的是、是否有方法实现它、以便在尚未构建时自动生成? 我提出的原因是、我的项目必须可移植、也就是说、如果在另一台计算机上签出并编译、就不会出现找不到所需库的问题。

我将 CCS 版本7.1.0.00016与 TivaWare_C_Series-2.1.4.178搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您创建一个 CCS 工程、以使用所需的选项重建驱动程序库。 您可以从以下位置导入驱动程序库项目:"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\ccs"。 然后、在项目中、您将驱动程序库项目的配置添加为依赖项、如下面的屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个详细信息:当你创建一个你想要的是库的项目时、你需要在创建项目时选择这样的项目。 请参见下图:

    此致

    布鲁诺