This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM44L520 TUV 认证

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601747/rm44l520-rm44l520-tuv-certification

器件型号:RM44L520

您好、香榭丽舍

根据 Safe TI 网页的说法、RM44系列没有 TUV 文档。

您是否有计划获取 RM44系列的 TUV 文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就在那里。 您必须在"IEC61508 "选项卡上查看它。 RM44器件未通过 ISO26262认证。

    请尝试以下链接: www.ti.com/.../SafeTI-61508.html

    证书编号为 Z10 17 01 84071 017
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    在我发布上述帖子后、我看到您链接到的页面(日语版?) 不是最新的页面英文版本。 我不确定谁负责此事、但我已通过电子邮件向我们的营销团队通知问题、以便他们可以继续更新。