This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:模拟信号读取器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601901/ccs-ek-tm4c1294xl-analog-signal-reader

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我想从电路板中的传感器读取模拟数据。 我可以从何处获取有关此内容的示例(CCS 示例)、或者是否有任何有关此内容的教程? 请注意、我没有任何 Booster Pack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多个代码示例出现在:"vendorWare/examples/peripherals/adC"中。

    此外、"搜索框"-此论坛页面顶部的高位置-邀请您输入关键字-释放(许多)海报批准的示例。

    您对(CCS 示例)的限制令人担忧-我认为 C 编码示例适用于任何 IDE/编译器-如果仅限于"一个"、则会受到严重限制。    (公司/我使用了供应商和海报示例-非常成功-完全不含"CCS!"  (当我们使用"pro" IDE - IAR...时)

    当您询问(仅限于)"示例"时、您应考虑 AFE 的(其他)常见元素。   (模拟前端)   

    当模拟信号路径被充分考虑并且与 MCU 的 ADC 正确配合时、可获得最佳 ADC 结果。    (即 AFE 的输出阻抗接近 ADC 的输入阻抗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在主文件中导入了代码、添加了编译器和链接器包含。 但我会遇到以下错误:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "TemperatureSensor"是否是"官方"供应商创建/提供的项目? 如果是、它在"未更改"时是否正常运行? (即、当您的"添加"未发生时)

    用户创建的程序因(很少)运行而"闻名"-最好从"已知良好"(即供应商提供的)程序开始、然后逐步将代码逐件添加到...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商仅提供了.c 文件、而不是整个项目。 我 用该文件替换了另一个项目中的主文件。 如您所见、没有缺失的库。 您知道我的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否一次一对一(错误)确定"链接器"为什么会在"导入"变量中出现"未知/盲目"?
    似乎至少您的"stdio()"尚未找到。

    您搜索供应商的现有代码示例(包含您添加的函数)将提醒您正确使用。 您可能需要搜索几个供应商项目、以涵盖您当前的所有"错误"、但这种"一对一"搜索和修复将会成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否将 uartstudio.c 添加(复制或创建指向它的链接)到您的项目目录? UARTprintf()不是 driverlib 函数,因此需要对其进行编译。 uartstudio.c 位于下方 实用程序。