This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZADI3是否支持无磁性 MDI 接口?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595556/tm4c129xnczad-does-the-tm4c129xnczadi3-support-a-magnetic-less-mdi-interface

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

 TM4C129XNCZADI3是否支持无磁性 MDI 接口? 这将是在不使用磁性元件的情况下连接以太网交换机。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    我不知道问题的答案。 这似乎不符合 IEEE 标准、无法保证数据表的安全。 我认为需要某种类型的电容耦合来代替变压器来提供直流隔离。 请参阅以下两个应用手册以获取指导。

    www.ti.com/.../spma056.pdf
    www.ti.com/.../slla327.pdf