This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2604445 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595518/tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

目前、我正在使用 HALCOGEN 和 CCS 对我的 TMS570微控制器进行编程。

我一直在使用 stdlib 中的 snprintf 将16位整数转换为字符。 我的问题是,每当我的处理器被称为感应 snprintf 时,它就完全冻结,完全不执行任何操作。

我还在不同的处理器类型上尝试过相同的代码、但它起作用了。 n´t 我不知道下一步该做什么。

有人知道解决这个问题的办法吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    您是否在调试环境中尝试过此操作以查看是否发生了任何异常(中止或预取中止)? 在默认代码中、正弦这些通常向分支自我矢量、有时会显示为器件已锁定。

    如果它在调试期间锁定、则可能有一个超出范围的参数。 您能不能通过将16位整数转换为字符来阐明您的含义。 通常、您需要传递无符号字符类型以转换为 ASCII 字符、除非您尝试转换为 Unicode 字符集、我不相信 snprintf 会支持该字符集。