This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:ICDI 驱动程序与 LabVIEW 的兼容性、ICDI 固件更新

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601280/ek-tm4c1294xl-icdi-driver-compatibility-with-labview-icdi-firmware-update

器件型号:EK-TM4C1294XL

我有2个问题:

  1. Stellaris ICDI 驱动程序与 LabVIEW 的兼容性
    1. 当我尝试将串行通信设置为115200 buad 时、我收到一条错误消息、看起来波特率保持在9600
    2. 以下链接讨论了此问题、并建议使用 LM 闪存编程器更新 uController 上的 ICDI 固件
  2. 正在更新 ICDI 固件
    1. 当我尝试使用 LM 闪存编程器 Build 1613更新 ICDI 固件时,窗口顶部显示“Not Responding (无响应)”,并且在很长时间后返回**错误**:无法重新连接 ICDI 设备

感谢您的帮助!

Dar Bahatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于问题2 (更新 ICDI 固件):

    运行在不同计算机上的 LM Flash Programmer 能够连接到 uController 并返回一条 ICDI 固件为最新的消息。

     

    关于问题1 (Stellaris ICDI 驱动程序与 LabVIEW 的兼容性):

    仍未解决...  希望 TI 工程师能尽快做出响应

    谢谢、

    Dar Bahatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dar、

    ICDI 驱动程序在115200bps 条件下工作正常、几乎所有串行终端接口都是如此。 您提到的帖子已有3-5年历史、此时可能使用了旧版本的 ICDI、EK-TM4C1294XL Launchpad 则不是这样。 我建议检查 LabView。