This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:通过 TMS570 Launchpad 上的板载 XDS110在 IAR 中加载第二个映像

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601219/tms570ls1224-loading-a-second-image-in-iar-via-the-onboard-xds110-on-tms570-launchpad

器件型号:TMS570LS1224

我尝试使用 IAR EWARM 将第二个映像加载到闪存中、并遇到以下错误:

2017年6月7日10:30:26:IAR 嵌入式工作平台8.10.1 (B:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\armproc.dll)
2017年6月7日10:30:26:加载宏文件:B:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\debugger\TexasInstruments\TMS570LS.DMAC
2017年6月7日10:30:26:加载宏文件:B:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS570LS3x.Mac
2017年6月7日星期三10:30:26:连接到 TI XDS110 (探测编号:HL512000) COM[12/11]
Wed Jun 07、2017 10:30:27:TI XDS ARM、器件版本:0x411FC143、大端字节序:true、缓存:false、电路板版本:0x00000000、 驱动程序版本:0x0B000200
2017年6月7日、星期三10:30:29:执行初始复位
2017年6月7日、星期三10:30:29:execUserFlashInit
2017年6月7日、星期三10:30:31:执行存储器设置宏 TMS570LS 闪存
2017年6月7日、WED 10:30:31:3904字节已下载和验证(13.57 KB /秒)
2017年6月7日10:30:31:加载的调试程序:b:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS570LS3x.out
2017年6月7日、星期三10:30:31:目标复位
2017年6月7日10:30:34:空载宏文件:B:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS570LS3x.Mac
2017年6月7日10:30:34:下载 B:\ThreadX\modules\cr4\Debug\EXE\DEMO_ThreadX_MODULE_manager.out 到闪存。
2017年6月7日10:30:34:加载宏文件:B:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS570LS3x.Mac
2017年6月7日、星期三10:30:36:execUserFlashInit
2017年6月7日、星期三10:30:38:执行存储器设置宏 TMS570LS 闪存
2017年6月7日 Wed 10:30:39:68860字节下载到闪存并经过验证(8.31 KB /秒)
2017年6月7日星期三10:30:39:加载的调试程序:b:\ThreadX\modules\cr4\Debug\Exe\DEMO_ThreadX_MODULE_manager.out
2017年6月7日、星期三10:30:41:目标复位
2017年6月7日星期三10:30:42:10248字节下载到闪存并经过验证(0.90 KB /秒)
2017年6月7日、星期三10:30:42:警告:  
Wed Jun 07、2017 10:30:42:验证地址0x0010003F 处的错误、目标字节:0x50、文件中的字节:0x64

如何加载第二个映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    IAR 是第三方工具、这似乎是一个特定于 IAR IDE 的问题。 我建议联系我们的员工、看看他们是否会有任何建议来完成您希望完成的任务。 遗憾的是、我没有用于测试此过程的工作台设置、也没有提供有关如何使用 IAR 工具执行任何异常操作的建议。