This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:需要 Hercules MCU 开发套件和 WiFi 或蓝牙通信

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM46, CC3100, CC3200, CC2650, CC3120, CC2640, BOOST-CCEMADAPTER, CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594217/webench-tools-hercules-mcu-development-kit-and-wifi-or-bluetooth-communication-required

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-RM46CC3100CC3200CC2650CC3120CC2640BOOST-CCEMADAPTERCC2541CC2540

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

伙计们、

在我的项目中、我需要放置3个或更多 DSP、以便在点对点通信中相互通信。  

我看到 Hercules MCU 开发套件具有以太网通信。 如何 使用 Hercules MCU 实现 WiFi 或蓝牙通信? 是否有任何套件支持此功能?

谢谢、

Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geraldo、

    TI 提供了许多不同的 BT、Wifi 和其他无线通信套件。 其中每一个都提供了可与 Hercules Launchpad 配合使用的 Booster Pack、对于许多情况、也可提供带有适配器板的评估套件、以插入 Booster Pack 连接器。 LAUNCHXL2-RM46与 CC3100 Booster Pack 集成以支持 WiFi 接入点或从站实施的示例位于 此处的 LAUNCHZLS-RM46 Wiki 页面上。 对于蓝牙实施、有适用于 CC2540、cc2541和 CC2640、CC2650系列 LPRF 器件的 EKs。 还有更高级的 Wifi 解决方案、例如 CC3120和 CC3200。 了解无线产品的原因,因为大多数产品都应该具有可与 BOOST-CCEMADAPTER ( www.ti.com/.../boost-ccemadapter )配合使用的 Booster Pack 或 EKs,以安装 Booster Pack 连接器。