This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2589290 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594793/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 RM48L952控制器与 CCS 搭配使用、但遇到如下错误:

错误:存储器映射阻止读取某些局部变量的0x0104000F。

请提供帮助!

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、您好!

    存储器地址0x0104000F 位于存储器映射的保留区域、并且未在器件中执行。 CCS 中的目标配置很可能不正确。 这通常意味着您选择了错误的器件作为目标配置的一部分、并且尝试使用与所用器件的存储器映射不匹配的存储器映射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    器件配置正常 RM48L952、仍然出现此错误...

    请帮助!

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、

    您能描述一下您在收到此错误时所做的工作吗? 在器件操作期间、当您尝试读取存储器时、当您执行 GEL 脚本时、是否会发生这种情况? 任何其他信息都很有用。 您是否还可以使用目标配置屏幕中的测试连接按钮来测试与设备的连接?

    这一切都假设您将此错误作为 CCS 错误而不是编译时间错误。 如果您可以对错误消息进行屏幕截图并将其发布、这将非常有用。