Other Parts Discussed in Thread: TM4C129EKCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129EKCPDT 您好!
首先、我要提到的是、我不熟悉 TM4C129EKCPDT。
我有以下任务:在 TM4C129EKCPDT 系统上、我正在运行一个应用程序、该应用程序将从内部闪存存储并引导。 我希望能够更新这个程序、因此我有一个基于应用的传输(通过以太网协议)、它检索更新并将其存储在闪存中的某个位置。 完成该操作后、系统将重新启动、并将在该扇区中查看、如果存在某个位集、引导加载程序将重新编写整个应用程序、擦除该位并重新启动。
我已经看到、有用于从 SPI 等运行的引导加载程序、但我目前不知道从哪里开始。 有人能给我一个提示吗?
此致
Micky