This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:连接到目标时出错

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595331/tm4c123gh6pm-error-connecting-to-the-target

器件型号:TM4C123GH6PM

当我尝试在 Tiva C (TM4C123xl 电路板)上进行调试时

它给我一个错误消息: 连接到目标时出错

有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的许多文章(非常)描述了类似的情况。
    也就是说、需要更多信息、并且您使用"搜索"模式(最重要的是、此页面:关键字、JTAG 问题)应该会提供一系列提示和想法来提供帮助。

    您的写作表明您至少能够连接和加载代码。 (否则-没有指向"调试"。) 您(曾经)是否能够"调试?" 您使用此板的历史记录-成功和失败列表-(在此处显示)以及通过"搜索"车辆阅读内容的好机会应该能让您开始...