This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:USB 开发 MSC -关于从 USB 到 SD 的传输速度

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601825/ccs-tm4c123gh6pm-usb-dev-msc---about-transfer-speed-from-usb-to-sd

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我根据 dk-tm4c123g \ usb_dev_msc 的示例制作了该项目、要从 PC 管理 SD 卡、我发现传输速度始终恒定、为355KB/s 是否有任何方法可以使其在将 USB2.0设置为大约12Mbps 的速率下工作?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Alberto Stolowich"]是否有任何方法可以使其在将 USB2.0设置为大约12Mbps 的情况下工作?

    我不能就此类 MCU (M4)向该供应商提出建议、但我能够提出"通用、信息提取(潜在)解决方案"。   (Fire/I 主要转向功能更强大、速度更快的 Cortex M7)

    • 您的目标是否具有"原因"?   (您寻求"大约"12/0.355 (34x)"性能提升-这不是"卡片中的"。   未知、那么"什么"加速"是可能的?")

    • 电流速度限制可能是由以下因素造成的:
      • 您的4C123 MCU 中存在的一些限制
      • PC 中的限制
      • 以上两项-组合使用

     它将帮助您"首先"了解您的 PC 的速度能力、在这种情况下、您还可以获得速度能力。

    • 您可以通过获得(显然)能够满足您速度目标的外部器件来实现上述目标-然后测量/确认这一事实。   (减去该详细信息- 您的4C123中的任何限制都证明"不确定/未经证实"。   (因此不满意)
    • 转向 MCU 的速度优化-您(或您)如何测量和记录以下特性的影响:  
      • 传输大小
      • 传输优先级
      • 防止传输"中断和/或其他延迟/限制"-可能是由您的 MCU 上运行的(其他)代码引起的  

    此处的目的是提醒您"其他因素可能"发挥作用"、以及需要全面/正确地检查整个传输系统、而不仅仅是一个(假定的)"路障"部分...