This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129DNCPDT:创建 SYS/BIOS 项目时出现问题

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600573/rtos-tm4c129dncpdt-issue-in-creating-sys-bios-project

器件型号:TM4C129DNCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我不熟悉这个 Tiva C 系列开发。 我已通过离线安装程序安装 CCS6.2、并在 Windows 环境中安装了用于 Tiva c 系列 SDK 的 TI RTOS。 我在相同的路径 c:\ti 中安装了 CCS 和 TI RTOS SDK。 现在我无法创建基于 SYS/BIOS 的工程、并且无法创建该工程。 只有我可以选择在不使用 SYS/BIOS 的情况下创建空项目。 我可以看到发现了 TI RTOS、并且它列在"产品类别"下的"首选项"窗口中。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balasubramani
    您能否进入 View->Resource Explorer Classic、并检查左窗格中是否有适用于 Tiva 的 TI-RTOS。 如果是、请导航到您的器件并尝试导入示例。
    您使用的是哪个版本的 TI-RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    我将能够导航至 TI RTOS 以了解 Tiva C 和导入的示例项目。 此外、我还将能够成功构建这些项目。 但我无法创建新项目、只能导入现有项目。 我想根据我的要求创建新的基于 SYS/BIOS 的项目。  创建新项目时、请找到以下快照。

    我使用的 TI RTOS 版本为2.16.0.14

    此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、TI-RTOS 不支持通过该对话框创建新项目。 但是、即使是这样、您仍然会有一个包含一些初始内容的项目。 您可以通过从 Resource Explorer 导入空 Project 来获取相同的工程。
    导入空项目后、您可以删除任何文件的内容并将其替换为代码、您可以重命名项目、重命名项目文件等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    如果完全不可能、那么 TI 手册"SPRABW1–2014年4月第2.2节"将如何描述如何创建 SYS/BIOS 最小项目。

    请您澄清这些问题吗?

    此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文档介绍了 SYS/BIOS、并介绍了如何创建 SYS/BIOS 项目。 TI-RTOS 是一种不同的产品、其中包括大多数 SYS/BIOS、但 TI-RTOS 中的示例组织方式不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sesha、

    如果我理解正确、基于 TI RTOS 创建新项目的唯一方法是从现有项目导入并根据要求进行修改?

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。