This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CPU 持续进入 esmGroup1通知中断响应函数(闪存单一错误)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183921/tms570ls3137-cpu-continuously-enters-esmgroup1notification-interrupt-response-function-flash-single-error

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

CPU 继续进入 esmGroup1Notification 中断响应函数、(esmGroup1Notification、VEC:6、 FEDACSTATUS:0x102、FCORERRCNT:0、FCORERRADD:0x17AF38、FEDACCTRL1:0xA060A、ESM ERR:0)

if( vec == ESM_G1ERR_FMC_CORR )                 	/* flash single error */
    {
        flashWREG->FEDACSTATUS = 0x06U;                 /* clear error flag */
        xESM.ecc.u32FlashAddr = flashWREG->FCORERRADD;
        xESM.ecc.u8FlashE1Cnt++;
    }
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    应 纠正单位误差。 ECC 信号位错误是否由闪存 ECC 自检触发?