This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:生成多个开发板 MAC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601604/launchxl2-rm57l-multiple-development-board-mac-generating

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

我有20个 RM57 launchpad 电路板在同一网络上工作并从 DHCP 获取 IP。 所有固件都相同、但 MAC 地址必须不同。

加载程序时、我必须从 CCS 中更改、然后反复编译。

对于所有电路板、是否有任何简单的方法来实现相同的固件但不同的 MAC 负载。

此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 MAC 地址编程到闪存 EEPROM 仿真扇区或用户 OTP 扇区 、然后在运行时读取该地址。  请注意、OTP 意味着"一次性可编程"、因此您无法擦除它。