This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何获取 M4 CPU ID

Guru**** 2929280 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182597/am2432-how-to-get-m4-cpu-id

器件型号:AM2432

你(们)好,先生

   使用此"CSL_armR5GetCpuID" API 获取内核 ID 的方法与 cslr_soc_defines.h 不同

   为什么通过"CSL_armR5GetCpuID" API 将 R5FSS0_0的 CUP ID 置为0?
   但 CSL_CORE_ID_R5FSS0_0定义为1。
   为什么通过"CSL_armR5GetCpuID" API 将 R5FSS0_1的 CUP ID 置为1?
   但 CSL_CORE_ID_R5FSS0_1定义了2。

 

    

   使用此"CSL_armR5GetCpuID" API 获取基于 AM2432 EVM 板的 M4 ID 是错误的。

   系统如何获取磁芯 M4的杯 ID?

BR

Sheng Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这是不相关的。 API  CSL_armR5GetCpuID  仅共享  群集和硬件中设置的 R5 CPU ID 的相关信息。

    而 CSLR_SOC_define 中的其他 CPU ID 在 SDK 中设置。

    [引用 userid="534166" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182597/am2432-how-to-get-m4-cpu-id "]系统如何获取核心 M4的 CUP ID?

    我认为您不需要获取 M4内核 ID、因为系统中只有一个 M4 CPU。 但是、如果您打算使用相同的软件流、则需要使用与此类似的逻辑。

    在这里、您在 软件中对 CPU ID 进行硬编码。 因此、您的软件流保持不变、并将在编译期间进行处理。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash