This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:DMSC ROM 设置3分钟看门狗计时器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179624/am2434-dmsc-rom-set-3-minute-watchdog-timer

器件型号:AM2434

您好、香榭丽舍

客户对 AM2434有两个问题。

(1) AM2434何时投入生产?

(2. DMSC ROM 设置3分钟看门狗计时器用于引导、引导时间太长、是否有任何方法修改计时器?



谢谢
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    这不会在3分钟内阻止启动。 请查看 TRM 流程图下方的注释并在此处摘录:

    DMSC ROM 设置3分钟看门狗计时器(MCU_RTI0)超时。 在此期间、MCU 引导需要完成、否则将发生 WDT 复位。 加载 R5映像(SBL/SPL)后、DMSC ROM 将在进入 R5 SBL 后重新启动看门狗计时器3分钟。 客户提供的 MCU 映像需要加载 TI 提供的 SYSFW 映像并将其安装到 DMSC 中、DMSC 将在运行时管理看门狗计时器。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    AM2434已投入大规模生产。

    谢谢

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    感谢您的大力支持。

    如果客户为首次引导设置了 UART 引导模式、为二次引导设置了 QSPI 引导模式。 UART 引导后、他必须等待3分钟、然后才能进入 QSPI 引导模式。

    如果直接设置 QSPI 引导模式、则会立即启动。  

    您能否进行测试以进行验证?

    谢谢
    此致、
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    将 UART 引导视为主引导模式,将 SPI 引导视为次引导模式,如果 UART 引导由于任何原因而失败,则在结束故障后将立即切换到 SPI 引导模式,ROM 将不会等待3分钟的时间切换到 SPI 引导模式。

    系统从不可恢复的故障中恢复的持续时间为3分钟、此时 系统进入紧急模式 、 并且 WDT 过期在3分钟后发生。

    这就像全新启动、系统从 UART 启动。

    谢谢、此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    感谢您的支持。

    客户设置刷写应用程序映像的主引导。 他希望在不刷写应用程序映像时立即进入次级引导加载程序、但实际上、他必须等待3分钟看门狗超时、然后进入 QSPI 引导。  

    谢谢
    Rgds
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    正如 Ajay 指出的那样、系统恢复(从不可恢复的故障中恢复)的时间是超时的、引导加载程序则不会等待 WDT 过期。 请告知我们这是否明确。

    此致、Shiv