This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:客户正在请求源代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595160/tms570ls1227-customer-is-requesting-source-code

器件型号:TMS570LS1227

大家好

我有一名军事客户正在申请的源代码

 

F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib

 

该库用于管理 SSPDU 中使用的 TMS570LS1227处理器上的闪存。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    您好 Jeff。 F021闪存 API 的源代码是高度专有的、因此我们不会根据政策将其发布给客户。 我确实了解某些应用的要求。 为了解决这些问题并解决这些问题、需要在业务部门管理级别解决此问题。 请联系 Ellen Kou 进行讨论。 您应该能够在 PeopleSoft 目录中找到她的联系信息。