This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CCSV7的安全认证

Guru**** 2562700 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595022/tms570ls3137-safety-certificate-available-for-ccsv7

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的支持社区

我们正在按照 SIL3级别的 IEC61508标准在 TMS570上开发安全软件。 由于 HALCoGen-CSP 仅与 CCSV5及更早版本兼容、我的问题如下:

-IEC61508/SIL3是否有适用于最新 Code Composer Studio v7.1的合规性证书?

- CSP 不采用最新 CCS 和 HALCoGen 的原因是什么?

-如何获得证书,费用如何?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我相信可能会有一些混淆。 CCS 版本不相关、因为它只是一个 IDE、不会直接影响目标文件的生成。 相关的是编译器版本 、它是 CCS 的插件。 任何 CCS 安装都可以支持多个版本的编译器、具体取决于工程。 据我所知、CSP 与 CCS 和 Halcogen 版本无关。 即、即使在线提供的演示状态是使用之前的版本、新版本仍应与之配合使用。 如果您发现特定的不兼容问题、请告知我们、以便我们能够解决这些问题。

    与编译器认证/证书相关。 TI 不提供经过认证的编译器、因为我们选择了不同的方法来提高灵活性。 如您所知、当特定元素(器件或软件工具)经过认证时、证书仅适用于已发布的版本。 如果需要更新或更改、则必须重新认证该元素并颁发新证书。 为了避免这种情况并为我们的编译器团队和客户提供更大程度的自由、 TI 已选择提供编译器资质审核套件(CQK)、允许我们的客户对编译器执行一系列测试、以验证其正确运行、并生成适当的证据以包含在客户的认证安全案例中。 要申请 CQK 报价、 下载演示或查看相关文档、请访问以下链接 :www.ti.com/.../SAFETI_CQKIT