This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C1294XL:重启和复位后程序持久性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600631/compiler-ek-tm4c1294xl-program-persistence-after-power-cycle-and-reset

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我想知道在下电上电或复位期间会导致 EK-TM4C1294XL 出现持久性问题的原因是什么?

我在调试模式下将代码加载到电路板上、并按预期运行。  我重启电源(拔下 ICDI 线缆... 等待... 重新插入 ICDI 线缆)或按下复位按钮、观察在主 Forever 循环(作为调试工具放置)中配置的一对 LED 上是否发生任何活动。  在重新进入调试模式并将代码加载回电路板之前、我等待几十秒、时间比必要的时间长。  我不确定这是我的项目的配置问题还是其他问题。  我正在使用 CCSv7运行 Windows 10 x64。

如果您需要有关我的配置的特定信息、并且知道我可以通过某种方式提供此信息而不进行屏幕截图、请告知我、否则我将根据要求提供屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对您的问题的症状有一些不确定、无法很好地理解描述。
    我只想评论一下、当您处于调试模式并插入断点时、您需要在断开或关闭目标之前退出调试模式、否则断点可能会被"保留为未清除"、您的 MCU 将被卡住 (CCS 上有一条警告、告诉您在关闭目标电源时)。
    如果不是这种情况、那么实际上您可能会遇到 ISR 故障、而在调试模式下运行时不会发生此故障。 这不常见、但可能会发生、例如、如果您在启用外设后立即尝试访问外设-由于它可能需要几个周期才能实际准备好使用、调试模式会创建"必要的延迟"、而正常运行则不会。
    总之、您可能可以添加更多详细信息。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能是您的(必需)"启动"文件不存在-或不正确。

    启动文件会正确地指示 MCU 执行已(正确)加载(更早版本)到闪存中的代码-通常在加电和/或复位时执行。

    您的问题应源于您的愿望、即"创建自己的项目"(这通常是)导致关键程序元素和/或 关键联系丢失。   

    您使用供应商提供的(即已知良好的)项目-并在启动后确认该项目的正确运行-此时似乎是一个不错的举动。   完成并确认后-在现有项目中添加您的测试代码-然后重新测试。   然后、您可以逐步并连续地"注释掉"原始项目代码-直到全部剩余-是您自己的代码!    (目前-正确集成)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bruno 和 CB1_MOBILE。 它是断点和我的启动文件的组合。 我从项目中复制了启动文件、但一切都按我的预期工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。   你看起来(相当)外交官...

    应该注意的是,现在是(现在)晚上,这张海报布鲁诺(布鲁诺)虽然经常是"在控制和高度/空中",但从天使那里登记(有点远)。

    也就是说,在创作这篇文章期间,既没有“骑士”也没有“天使”受到伤害(没有发现骑士(“勇士”很多),天使(减去 MVP Trout)也没有向下漂移)。 和 NBA 决赛- MLB 常规季前赛...