This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:enet_lwip 示例不起作用

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593659/ek-tm4c1294xl-enet_lwip-example-not-working

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

在过去几个月中、我一直在开发应用程序。 我的起点是"enet_lwip"示例。 我添加并修改了此示例的副本、以创建我的自定义应用程序 一切都很好,直到某天 http 网页停止响应。 我假设我犯了一个错误(我使用的是"post"方法)、但问题也出现在一个全新的(未改变的)"enet_lwip"示例中。 网页示例无法加载、失败、速度慢等 这是一种奇怪的行为。

Wireshark 显示错误:

我有"TCP 虚假重传"。 有什么想法、我应该在哪里搜索以解决此错误?

示例版本:TivaWare_C_Series-2.1.4.178

CCS 版本:7.1.0.00016

ARM 编译器:16.9.1

谢谢、

B

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法使用相同版本的 CCS 和编译器重现您的问题。 您的电缆或 RJ45连接器是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试。 我将尝试使用另一根电缆。 目前、我使用的是6英尺的距离。 Cat6 1Gbps 电缆。 它让我疯了。 找不到问题。

    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用其他电缆尝试过...相同的东西。 已尝试使用其他路由器。 同样。 它们在某个时候开始工作(未改变的 enet_lwip 示例和我的项目)(不改变任何东西、而只是清理项目/重建)、但现在它们再次失败了。 我制作了一个视频、展示了如何使用预编译的 enet_lwip 示例(使用 LM 闪存编程器工具)开箱使用全新的 EK-TM4C1294XL 套件、以向您展示它甚至不会以这种方式(未触碰)工作:

    www.youtube.com/watch

    它在过去几个月中确实工作过。 我在之前的常规测试过程中看到了该错误。 然后从那里;什么都没有。 事实上、我最终从头开始重新安装 Windows 7 x64 Ultimate、问题仍然存在。 令人疯狂的是、即使在预编译的"enet_lwip"示例(C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip\ccs\Debug\enet_lwip.bin)中也会出现错误。

    我不是很了解这里发生了什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我决定从同一路由器中的另一台 PC 测试网页... 它起作用。 而不会出现任何问题。 我不能相信是电脑造成了问题。 不明白是什么会使 PC 无法连接到页面。 但是、从另一台 PC 上看、这似乎是可以的。。。 所以... ¿?