主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我已经编写了一些基于德州仪器 RM57安全包的自检、但是我正在寻找一些有关使用的隐藏寄存器的文档、并对它们进行自我测试
具体而言、以下行在 PBIST 自检中执行的操作:
/*这些寄存器都未记录*/
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF400U = 0x4C000001U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF440U = 0x00000075U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF404U = 0x4C000002U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF444U = 0x00000075U;
*(volatile UINT32_t *) 0xFFFFFF408U = 0x4C000003U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFFE448U = 0x00000075U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF40CU = 0x4C000004U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF44CU = 0x00000075U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFFE410U = 0x4C000005U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF450U = 0x00000075U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF414U = 0x4C000006U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF454U = 0x00000075U;
*(volatile UINT32_t *) 0xFFFFFFE418U = 0x000000000000U;
*(volatile uint32_t *) 0xFFFFFF458U = 0x00000001U;
/*运行 PBIST*/
*(volatile uint32_t *) FFFFE56CU = 1;
使用的所有寄存器都是未记录的。 是否有这些健康测试的补充文档?
谢谢
Dmitri