This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:用于 LAUNCHXL2-RM46或其他 RM4的 BoosterPack 和/或 CAN 收发器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM46, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594910/launchxl2-rm46-boosterpack-and-or-can-transceivers-for-launchxl2-rm46-or-other-rm4

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件: CC3100

我注意到、在 Launchpad 到 BoosterPack 兼容工具中、没有可用的 RM4 Launchpad 板。

真的是这样吗?  LAUNCHXL2-RM46在未来的某个时间会推出吗?

准备购买 LAUNCHXL2-RM46的 CAN 收发器板的情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    Hercules Launchpad 遵循 Booster Pack 接头惯例、因此许多 Booster Pack 可与 Hercules 搭配使用、但您需要研究并确保引脚位置正确。 例如、LAUNCHXL2-TMS Wiki 中有一个项目、我们在该项目中将 RM46与 CC3100 Booster Pack 集成以添加 WiFi 功能。 LAUNCHXL-RM46 wiki 位于以下链接 :processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2-RM46

    关于 CAN、Booster Pack 标准标头定义不包括 CAN、因此目前不可能制造基于 CAN 的 Booster Pack。 这是一个历史元素、因为 launchpad/ booster pack 回波系统源自我们不支持 CAN 的 MSP430产品系列。

    请注意、我们设计了 LaunchPad、在电路板的两个边缘都有孔。 这些用于安装附加接头、以便可以接触到所有引脚。 希望社区能够针对增强型 Booster Pack 接头定义调整新标准、但这一情况尚未发生。 您一定可以利用此功能添加其他接头并设计您自己的扩展板、使其具有更出色的特性和功能!!