This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:将 DMA 通道复位到其初始配置的有效方法?

Guru**** 2755255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594782/tm4c1290ncpdt-efficient-way-to-reset-a-dma-channel-to-its-initial-configuration

器件型号:TM4C1290NCPDT

尊敬的所有人:

 

将 SPI 与 DMA 通道一起使用来传输电报数据(~350字节)有时会导致前一个电报的最后两个字节最终成为下一个电报中的第一个字节。

为了同步电报、使用了一个额外的帧信号。

通过 CRC 发现错误的电报。 复位 DMA 通道以恢复同步以进行下一个电报的最有效方法是什么?

是否可以像在初始化期间那样使用 MAP_uDMAChannelControlSet()函数来重新初始化 DMA 通道?

DMA 的完全重新初始化可能需要太长的时间。 因此、我们只是在寻找一种可靠的方法来重置上述情况。

 

谢谢、

BR、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matthias

    如果 DMA 配置为350字节、则 DMA 中断只能在收到第350字节后才有效。 我不清楚为什么在下一个帧中接收2个字节。 您能否在 FSS 中绘制数据包的图示?