This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570ls3137的调试连接器接头

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594708/tms570ls3137-debug-connector-header-for-the-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

您好!

目前、我正在设计一个包含 TMS570的 PCB。 我需要进行调试连接、但由于尺寸限制较小、我将无法使用 TMS570开发板中使用的20引脚接头。 我一直在寻找其他可以使用的选项、但我还不清楚所有选项是否都适用于 TMS570。

-哪一个连接器更小、能够与 TMS570配合使用?

-我是否可以使用为标准20引脚接头制作的调试器并使用适配器来使用较小的调试器? 例如,我是否可以使用此调试器(www.ti.com/.../TMDSEMU100v2U-20T ) 并为此标头 cfile24.uf.tistory.com/.../140CEE1E4CE1F5BA320197使用适配器

此致、

磨砂机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、第一个链接已断开。 调试器位于 www.ti.com/.../tmdsemu100v2u-arm 上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ander、您好!

    我相信只要正确的信号出现在正确的引脚上、您就可以使用您选择的任何尺寸的接头。 在许多情况下、可能需要适配器来将仿真器上的标准尺寸连接器调整为您板上所选的接头、这可能是一个更大的问题。

    建议的 Blackhawk XDS100v2和适配器应该正常、因为此解决方案表明它将支持 IEEE1149.1 (JTAG)标准。