This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:是否有人可以共享 ADC 示例代码:使用1个 GPIO 引脚读取输入?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600612/ccs-tm4c123gh6pm-can-anyone-share-adc-sample-code-use-1-gpio-pin-to-read-the-input

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 CCStudio v7。 我正在从事一个需要 ADC 的项目。 我尝试搜索 ADC 示例代码、但我只能找到适用于较旧版本 CCS 的代码。 我想初始化一个引脚来对模拟输入进行采样。 采样率应尽可能快。 分辨率尽可能高。  

简单地说、我只需要一个与 Arduino IDE 上的 AnalogRad()类似的基本函数。  

有人可以共享该代码吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    在 www.ti.com/tivaware 上查找 TivaWare 库。
    将其安装到计算机中、然后转到/docs 文件夹、在该文件夹中、您将看到包含所有功能的用户指南- ADC 有一整章。
    然后、您将找到示例文件夹、其中包含一些 ADC 完整工作示例。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bruno!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还想指出的是、入门海报"让我的脚踢到路边"仅通过"捐赠(努力-轻)代码"寻求最高速度的采样和最高分辨率、而所有这些都集中在一个(被称为"简单")中!  

    减去对 MCU 的 ADC 及其"通过信号引入进行谨慎/处理"的合理理解、 是否有可能(甚至)接近任一目标?

    海报申请是否应尝试"满足现实需求"?    当海报的"明确愿望"尚未达到其能力和理解水平时、是否提供了"最佳指导"?