This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:没有带有最新 CCS 更新的 RTOS 配置文件(版本:7.1.0.00016)

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600590/rtos-ek-tm4c1294xl-no-rtos-config-file-with-latest-ccs-update-version-7-1-0-00016

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

即使我从 Resource Explorer 中拉取 empty-min、也无法获取 RTSC 大纲窗口。

在2017年5月的最后一周更新了 CCS。

随附的 word doc 包含详细信息

e2e.ti.com/.../Cannot-get-the-RTSC-outline-window-even-when-I-pull-in-the-empty.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    是否可以右键单击 cfg 脚本并选择 Open with XGCONF? 那么会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您使用的是哪个版本的 CCS、TI-RTOS 和 XDCtools? 您不能将 XDCtools 3.50.xx 与 TI-RTOS 一起用于 TivaC 2.xx。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了我使用 XDtools 版本3.32.1.22_core 或3.32.0.06_core 时的问题。
    版本3.50.1.12_core 不会在构建过程中出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    很高兴听到这个问题得到解决。 平视...XDCtools 3.32.1.22与 CCS 7.x 有问题 图形配置(xGCONF)不能正常工作(但构建正常)。 如果您有此设置、请使用3.32.00.06或3.32.01.22、只需将.cfg 文件编辑为文本文件即可。

    Todd