This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:调试模式中连接到 USB 批量设备示例的 USB 批量设备出现问题

Guru**** 2596425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594649/ccs-ek-tm4c123gxl-problem-with-usb-bulk-device-connecting-to-usb-bulk-example-in-debug-mode

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

通过允许安装无符号驱动程序安装 Tiva USB 批量驱动程序后、我能够将 USB 批量示例窗口应用与 tm4c123g 评估板连接。

但是、当继续到 launchpad 实验课程的下一部分时、该部分要求我通过调试端口连接到评估板、并通过 cc 运行代码、我无法在板和示例应用之间建立连接。 窗口系统仅检测到 virual com 端口和两个 icdi 设备。  

我是否错过了任何其他步骤?

谢谢

Yubin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经意识到、除了连接到电路板的调试端口以进行调试之外、我还应该将 USB 从器件 USB 端口连接到计算机。

    这解决了问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-非常好的是您"解决了您的问题"、并且非常友善地与我们分享这些问题。 (论坛的"精神"非常重要!)

    祝您好运...