This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:查找有关 Halcogen FEE 勘误表的更多详细信息

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593529/tms570ls1227-looking-for-more-details-on-halcogen-fee-errata

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

客户遇到  一些引导加载程序崩溃的问题、这似乎与 ECC 和 FEE 有关。  

 

SDOCM00122504 FEE:HALCoGen FEE 驱动器在写入闪存之前不会设置组。

SDOCM00122496 FEE:HALCoGen FEE Corruption -块标头未正确写入。

SDOCM00122542

如果将多个物理扇区组合成一个虚拟扇区、则 TI_FEE 格式 API 不会擦除某些扇区。

SDOCM00122543

TI_fee_WriteSync API 触发已复制到新扇区的块的副本。

SDOCM00122533

费用损坏。 TI_fee_WriteSync API 必须避免复制已复制块的副本。

SDOCM00122429

TI FEE 驱动器需要为_Little _ENDIAN 或_BIG_ENDIAN 定义

SDOCM00122833

在 API TI_FEE 错误恢复中、在调用 TI_FEE 之前轮询闪存状态

SDOCM00122832

TI_FEE 格式 API 需要更改、因为某些组合的最新修复不正确。

 

您能否向我们提供这些报告的全文以及任何可能的变通办法或需要查找的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我已将您的请求转发给我们的 Halcogen SW 主管。 他们应尽快与您联系。 出于好奇、您说这适用于引导加载程序? 引导加载程序为何要访问 FEE 驱动器? TI FEE 通常用于将数据存储到用于 EEPROM 仿真的组7中。 通常、引导加载程序仅使用 F021闪存 API、这与 FEE 完全不同、因为没有特殊操作来处理块头、虚拟扇区、运行期间断电恢复等 通常、引导加载程序在受控的情况下使用、其唯一目的是将应用程序代码编程到器件闪存中(而不是组7)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    我需要以下信息来回应

    1) 1)他们使用的是什么版本的 HALCoGen

    2) 2)我想知道崩溃的详细信息。

    3)是什么让他们得出结论认为 ECC 和 FEE 有问题