This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:HET 和 PWM 之间的差异?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600353/tms570ls0432-difference-between-het-and-pwm

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好。

我需要 PWM 通道。

但低成本 Hercules 系列不支持 PWM 模块

支持 PWM 的 Hercules 非常昂贵。

我的应用是数字电源(LDC)。

能否使用 HET 而不是 PWM?

HET 和 PWM 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remony、

    ePWM 模块和 N2HET 模块的主要区别在于 ePWM 专用于提供 PWM、这是一种传统的方法来实现这种类型的功能。 N2HET 模块是一个可编程定时器模块、可用于许多不同的定时器功能、包括但不限于 PWM 生成、输入捕捉、边沿检测、可变 PWM 输出、信号调节/滤波、 波形生成/估算、I2C 仿真、SPI 仿真、UART 仿真等 NHET 模块的用途实际上取决于您的想象以及如何将指令组合在一起来执行一个函数。

    对于使用 N2HET 模块的简单 PWM 生成、可通过 HalCoGen 提供一些支持、从而使事情保持简单。 但是、对于更复杂的开发、您需要使用 HET 开发回波系统、该系统包含 HET 仿真器和汇编器。 然后、生成的程序将(二进制形式)包含在项目的目标代码中、并在引导时加载到 N2HET 存储器中。 有几个关于如何使用 N2HET 的应用手册和示例可用。 NHET 入门(修订版 B)以及利用 Hercules ARM 安全 MCU 上的高端计时器传输单元(修订版 A) 应用手册可能有助于查看。