This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS0432:如何确认我的代码可能是 ASIL-D

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600338/compiler-tms570ls0432-how-to-confirm-my-codes-could-be-asil-d

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、TI 工程师

我的项目要求代码应为 ASIL-D 如果 TI 的软件工具已获得 TUV 认证、则可能会更好。  

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    TI 提供了编译器资质审核套件。 该概念与认证类似、但更灵活。 请注意、大多数经过认证的编译器都经过严格使用指南和目标应用类型的认证。 如果存在偏差、它们将需要与我们的编译器资质审核套件提供的资质审核类型相同。 因此、为了确保代码已准备就绪、首先您的开发过程需要符合适用的标准(IEC61508和 ISO26262都有其软件开发的特定要求)。 这些要求的一部分是对编译器进行鉴定。 请注意、该标准中未将认证作为特定要求提及、即使评估人员认为认证是这样、您也可以使用资质审核套件和开发流程的内部评估自行认证适用标准。

    CCS 编译器资质审核套件(CQK)产品页面可通过以下链接找到: www.ti.com/.../safeti_cqkit

    由于在 CQK 中使用第三方工具、因此使用该套件需要付费。