This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:代码集成

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600222/tm4c1231h6pm-code-integration

器件型号:TM4C1231H6PM

大家好、  

我已经使用 TM4C1231H6PM MCU 制作了自己的卡,并且在焊接了所有组件之后,

我想知道如何实现我的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yacine、
    您首先要做的是从 http://www.ti.com/tool/sw-tm4c 下载最新的 TivaWare。 下面提供了许多示例 示例。 您可以将这些示例导入 CCS 并快速入门。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    软件正常,我已经测试了我的程序,它可以在 tm4c123gxl 评估套件上运行。

    之后,我用 MCU 和一些组件制作了自己的卡。

    现在我想知道如何 在没有 JTAG 的情况下将代码放在 MCU 上。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Yacine Ould ">现在我想知道如何 在没有 JTAG 的情况下将代码放在 MCU 上。  [/报价]

    您的第一个帖子中是否出现了(更好)(具体)问题?    (供应商的 Charles 不可能知道(这)是您真正(但隐藏得很好)的愿望!)

    您对 JTAG 的"拒绝"可能会给您带来"附加和伟大的要求"。   (在这里是"帮助者")    您至少应该具有这种意识...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yacine、
    TivaWare 中提供了多个引导加载程序示例、您可以参考这些示例通过 UART、SPI、以太网或 USB 等非 JTAG 接口下载代码。 引导加载程序是一小段代码、您可以在闪存的开头进行编程、以用作应用加载程序。 请注意、引导加载程序仍需要通过 JTAG 接口进行编程。 复位后、引导加载程序开始运行、并将配置所需的通信端口并读取应用程序映像。 应用程序映像将由引导加载程序编程到闪存中。 您可以使用 LM 闪存编程器 GUI 通过引导加载程序下载应用程序。 有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../spmu301d.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaa">请注意、引导加载程序仍需要通过 JTAG 接口进行编程。是否还可以使用 ROM 引导加载程序、而无需通过 JTAG 对任何内容进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!
    你非常正确。 有基于 ROM 的引导加载程序和基于闪存的引导加载程序。 海报询问"如何实施我的代码?" 因此、如果他有兴趣通过 TivaWare 示例了解引导加载程序的工作原理、我提供了基于闪存的引导加载程序方法。 海报可以忽略 Bootloader Usergide、而是参考 ROM 用户指南 www.ti.com/.../spmu367.pdf 的 Boot Loader 部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、"JTAG 接头、上拉和保护串联电阻器以及 JTAG 布线的配置"是最出色的"保险政策"-在开发期间和未来都是如此。

    有时-只有"通过 JTAG/SWD 救援"-证明这是最安全、最简单和最直接的课程...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处同意 CB1。 不为 JTAG 提供任何配置似乎是愚蠢的。

    Robert

    实际上、我认为使用引导加载程序作为您的第一/主要编程方法有一点不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett72"]实际上,我会将使用引导加载程序作为您的第一个/主要编程方法视为有点不清楚。[/quot]

    只是一个"位?"   您之前提到过、"拒绝 JTAG"(即愚蠢)迅速/有力地升级!

    与往常一样,海报未能提出(甚至怀疑他们"考虑")"引起并发症"的理由(任何), 因为这些问题几乎得到保证,会严重拖延(甚至危及) 其项目。

    令人鼓舞的是、"太早、对复杂性开放"不太可能任何供应商提供最佳服务...    一些"新用户注意事项"(需要注意细节)似乎是有必要的-是否是这样?