This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S9B96:闪烁问题

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593730/lm3s9b96-problem-flashing

器件型号:LM3S9B96

您好!

我们在电路板上使用 LM3S9B96 (修订版 C3)、对于最新一批、我们无法对 MCU 的闪存进行编程。 编程设备无法识别 MCU、因为 DID1和 DC0寄存器的值不正确(0xFFFF FFFF)。

我在 Stellaris 论坛上找到了一篇文章,该文章似乎提到了同一个问题 e2e.ti.com/.../191573。 此帖子的一个答案是有关勘误表 spmz536k 的信息、该错误似乎不可用。 这些 MCU 是否可用(前提是我们可以让编程软件忽略 DID1/DC0值)、或者它们是否存在其他已知问题?

此致、

 托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tobias

    LM3S9B96器件的勘误表 为 www.ti.com/.../spmz026u.pdf

    如果 DID1寄存器或 DC0寄存器显示为0xFFFF.FFFF、则器件很可能无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您的回复!
    我在 spmz026u 勘误表中找不到任何对此行为的引用。 我从链接线程中的 Rebecca 的答案中得到的印象是、在"某些 C3器件"(尽管在 LM3S9B92上)上可以找到这种情况。 您能找到 Rebecca 提到的勘误表(spmz536k)吗?

    我们希望使用当前的 MCU 重新设计我们的卡。 同时、如果我们能够对当前批次进行编程并使其可用(整个批次似乎都存在相同的问题)、那将是很好的。

    此致、
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tobias

    器件是否长时间处于未通电状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amit、

    芯片最近通电。 生产日期代码表示它们是在2010年6月制造的。

    此致、
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tobias

    我认为该问题与器件长时间未通电时闪存内容丢失有关。 我将尝试找到相同的准确勘误表。