This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294微控制器中的吞吐量测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600028/tm4c1294kcpdt-throughput-test-in-tm4c1294-micro-controller

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

你好

我正在尝试在微控制器的 TM4C1294中测试以太网的吞吐量。

您是否成功验证了?

谢谢、

John Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "以太网吞吐量"是否充分描述/定义/详述了"此类测试的深度?"
    可能:"速度、持续时间、稳健性"(通过 BER)[位错误率]会进入此类"吞吐量"-至少达到(某种程度)?

    如何定义这种试验的"成功"?    Devil (总是)在这样的细节上-没有人(现在)到达这个地方...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    否、我们没有任何以太网基准测试。 我对该论坛进行了一些搜索、并在帖子共享中发现、他们能够在持续的 UDP 连接中达到70Mb/s。 我认为、很大程度上也取决于 CPU 负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我是一名硬件工程师、在我们的设计阶段、我们将确认性能、信号质量和误码率。 确保 PCB 布局质量。

    如果您没有基准测试、如何估算布局设计? 仅测量信号?

    我们担心在重负载下运行的整个系统会产生噪声耦合、这就是验证误码率基准的原因。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaaa">我对论坛进行了一些搜索、并在帖子共享中发现、他们能够在持续的 UDP 连接中达到70Mb/s。 我认为很多情况也取决于 CPU 负载。我尝试 tirtos_tivac_2_16_01_14中的 tcpEcho 示例、以查看可以轻松实现的吞吐量。

    tcpEcho 示例的默认 TI-RTOS 网络设置是使存储器占用空间保持相对较小。 调整了大小以尝试和接收每个套接字调用的5840字节、这是4个以太网帧、最大 TCP 有效载荷为1460字节。

    提供 的 tirtos_tivac_2_16_01_14/packages/examples/tools/tcpSendReceive 在 Linux 主机 PC 上运行、以生成运行在 EK-TM4C129EXL 上的 tcpEcho 示例的测试流量。 作为 tcpEcho 示例中的 tcpWorker 任务和 tcpSendReceive 主机程序仅在 Linux 主机 PC 上运行多个 tcpSendReceive 实例时调用 recv()或 send()。  当运行四个 tcpSendReceive 实例时、每个实例都具有以下命令行参数、每个方向的以太网吞吐量为55.5兆位/秒:

    ~/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/packages/examples/tools/tcpSendReceive 192.168.0.4 1000 1 -s0 -l5840 

    运行 tcpSendReceive 主机程序的四个实例的原理是尝试同时调用目标 send()、目标 recv()、主机 send()和主机 recv()函数,以尝试并最大程度地提高数据包吞吐量。

    通过进一步调查/调整、可能会增加吞吐量。 需要确定瓶颈是否在 TI-RTOS NDK 软件堆栈中。

    随附了修改后的 tcpEcho 示例、其中还包含修复 TivaC NDK TCP 中所述问题的固定 EMACSnow.c:无法接收 TI-RTOS NDK 无法接收到最大以太网帧的大型数据包(>=1460字节)。

    e2e.ti.com/.../tcpEcho_5F00_EK_5F00_TM4C1294XL_5F00_TI_5F00_TivaTM4C1294NCPDT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优秀-做得很好-和"灵感"。   一个限定条件-瓶颈(可能)有多个参与者-并且可能(动态)发生变化-取决于多个因素。

    抓住(仅一 个)可能会减少"其他嫌疑人"的检测(和影响)。

    可能存在"更标准"-一般"基准协议"?    并且-如果是-已部署/测试...    (这真的 是 O..p.的"脚下")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1_MOBILE 说:
    抓住(仅)一 个可能会减少对"其他嫌疑人"的检测(和影响)。

    同意。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "]我怀疑是否存在"更标准"-一般性"基准协议"。    如果是这样,则可以部署...过去使用 "="" is="" ethernet="" performance="" test="" tool"="">的“Blaste/blastee”是以太网性能测试工具,它可以针对 Linux/Unix、Windows 或 VxWorks 操作系统进行编译。 在基于 AM ARM Cortex-A15的系统上运行 Linux 后、通过100Mbit 以太网链路与 Linux PC 通信的系统能够通过 TCP 套接字(即93.8 Mbit/s 的 TCP 数据)实现11730806字节/秒、 由于以太网/IP/ TCP 报头、物理链路的速率将会更高。

    我尚未尝试将 Blaster/blastee 转换为在 Tiva 设备上运行、但可能允许更高的以太网链路利用率。

    从 TI 网络开发者套件(NDK) v2.25 API 参考指南的快速浏览中 、还可以选择使用 SOCK_STREAMNC 流类型的 TCP 套接字、该类型可消除一个或两个接收数据副本(取决于使用的是哪个 recv () socket 函数)。 发送大量数据脉冲以生成最大以太网链路带宽时、可能有助于提高吞吐量。

    编辑:修正以链接到正确的 API 参考指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!
    切斯特、您好!
    非常感谢您分享您的发现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实——干得好——谢谢切斯特——非常感谢。     遗憾的是、供应商无法详细描述"暑期实习生"以运行、记录、比较/对比、然后发布此类结果...

    (意识到"较少的任务"需要较少的规划、但似乎同时存在"客户-用户需求"和"对供应商和实习生的好处"、如果采用这种"适当的实习生利用率...")