This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SW-EK-TM4C123GXL:使用 SIMM808进行数据采集(温度)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594212/ccs-sw-ek-tm4c123gxl-data-acquisition-temperature-with-sim808

器件型号:SW-EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在实现远程发电机监控系统。 我使用 GSM 通信模块 sim808。 我接收来自连接到 TM4C123GXL 的 PF4引脚的 DHT22传感器的温度数据。 我想将此数据发送到同样连接到 TM4C123GXL 的 sim808模块、再连接到 PC4 (RX)和 PC5 (TX)引脚。 有人可以帮帮我吗?