This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:tms570ls3137 VCCPLL2引脚错误?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594434/tms570ls3137-tms570ls3137-vccpll2-pin-mistake

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在尝试使用 BGA 封装为 tms570ls3137开发 PCB。 我的设计路由基于 Hercules TMS570LS31X/21x 开发套件。  

在 PCB 原理图中、在 MCU 电源和 GND 中、会路由一个名为 VCCPLL2的引脚。 但是、我无法在数据表中找到相同的引脚。 VCCPLL2是否确实存在、或者它是原理图的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ander、您好!

    感谢您指出这一点。 根据可用的文档、我可以确认该原理图似乎不正确。 引脚 J14应连接到 VCC、并且器件文档中未列出 VCCPLL2这样的引脚。 我将向我们的 HDK 设计人员传达此问题、以便在将来进行任何更新时进一步考虑。 鉴于两个电源电压相同、我认为这种错误不会影响器件在 HDK 上的运行。