This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:是否可以通过 SW1或 SW2控制 VBUS 和/或3.3V 引脚?

Guru**** 2612535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593957/tm4c123gh6pm-possibility-of-controlling-vbus-and-or-3-3v-pins-via-sw1-or-sw2

器件型号:TM4C123GH6PM

尊敬的 TI 社区:

我来问一个有关该 MCU 上 VBUS 和3.3V 引脚的问题、它们位于 J1和 J3上。 现在、我只需要通过两个板载开关中的任何一个来控制这两个开关;这是可行的吗? 此外、这些引脚是否具有中断功能?

背景:我基本上需要连接 EL Wire 并使用该 MCU 上的开关对其进行控制。 但缺点是 El Wire 需要至少100mA 的电流。 VBUS 和3.3V 引脚分别能够输出~400mA 和170mA 的电流、从而有效地为 EL 导线灯供电。 PF1 (红色 LED)引脚在将灯作为一个不够的负载连接时仅输出最大14mA 的电流。 因此、这就是为什么我询问 VBUS 和3.3V 是否可由开关控制并且能够处理具有边沿触发功能的中断的原因。

如果要求 MCU 执行此操作太多、那么我可能需要完全使用不同的光源。 El Wire 看起来更好。  

感谢您提前观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定的2个"功率点"(VBus 和3V3) 不太可能满足您的"开关"需求。   虽然您在写作时不清楚-您可以选择使用简单的机械开关(与 LPAD 完全分离)-除非您寻求 MCU 控制来打开/关闭 EL 导线。    再说一次-该帖子不清楚(真正)需要什么。

    也就是说、使用(非常)简单的小型晶体管-由程序控制下的 MCU GPIO 驱动-提供了极大的灵活性、并且在提供100mA 电流时应该有(很少)个问题。   创建一个按顺序驱动多个此类线灯的程序不应太困难、从而产生令人信服的视觉效果。   请注意、如果确实需要100mA 电流、则可能必须为 FET - EL 导线组合使用单独的电源。   该电源的接地端必须连接到 LPAD 的接地端。

    确实- 100mA"太大"、不能询问 MCU (来自任何供应商)。   MCU 不应被视为"负担的野兽"、而应被视为"智能-而是90磅弱小"。   

    我们没有被告知 EL 电线灯(或类似灯)的"理想"电压要求。    具有(两种)您的电压和电流要求-可以建议使用足够的(廉价)晶体管(可能是 FET)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供非常信息的回复!

    我确实需要对开关进行 MCU 控制、这只是因为需要一个中断处理程序来切换 EL 导线灯、这与任何闪烁的灯相似。 我可以将开关与 VBUS 和 EL 导线串联、以打开和关闭灯、但中断不会产生闪烁效果。

    就 EL 导线的电压而言、它仅运行交流电以便为其供电、我有一个逆变器可以获取任何直流源、例如 AA 电池、并向 EL 导线输入50-120V 交流 RMS。 逆变器本身需要至少5V 的测试电压和100mA 的电流才能看到任何明显的照明。

    晶体管的想法是我在 TI 的其他文章中发现的、如果这个项目在最后是可行的、这绝对是值得尝试的想法
    非常感谢您对此提供的宝贵意见!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-这是一个小信号 FET 的链接、我们公司(以及许多其他公司)会重复使用该链接、以满足您的要求。 我希望您阅读/查看规范、看看您是否可以"分享"设计工作。 (您足够聪明-允许提出问题)而公司名称是新的-它是"NXP"的延续-因此是一个巨大的。 请注意、我们的论坛供应商未被列为携带此众所周知的小信号 FET。 (否则、我会列出他们的...)

    请注意、该器件的直流额定值为60V 和350mA -因此非常适合您的应用。

    assets.nexperia.com/.../2N7002P.pdf

    [编辑]多想一想-我认为、虽然(通常) N FET 的性能优于"P FET"-但"P FET"将证明"更易于驱动"、因为典型的 MCU GPIO 电压(w/out)修改应该能够很好地工作。   (避免电压升压、尤其是-根据 N FET 的要求)

    其中的某些 P FET 出现在数组(或倍数)中、可简化您的使用和构建。   您希望使用多少个 El Wire 的"通道"?   具有该数据-我可以指引您选择一个合适的备选器件"P FET 阵列"。   (可能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CB1、

    我需要运行两个通道的 el Wire、每个开关一根线(PF0和 PF4)。 当开关被激活时、两个通道将采用一个用于切换的中断、而当没有开关活动时、此开关被关闭。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不够聪明(早些时候)、不能问您:

    • 您的原型技能和兴趣
    • 该项目的紧迫性
    • 性能与成本的相对重要性  

    如果我们"外人"推销这家供应商的产品-我认为"TPS22969DNYR"(被称为"IC 负载开关")最符合上述要求矩阵、这总是一个好姿态。   该器件能够切换高达6A -极其紧凑-成本为1.35 (USD)@数量1 -且(Disti) Digi-Key 的"库存"约为7K。   甚至还有一个预构建的评估板-带有此器件-库存中、定价为25 (美元)。   (这样的评估板可"节省"设计和组装定制 PCB 所需的时间/精力/成本。)

    我们必须注意、器件很小-您可能需要学习一个具有组装技能的器件才能正确地"回流"焊接该器件。   这是一张照片:  (为了更好地说明尺寸和规模、我会在芯片旁边添加"国王"、但他(不知为何)不可用。   (有关"电影!"的内容)  

    e2e.ti.com/.../tps22969.pdf

    如果您可以设计一个 PCB 来容纳其中的多个器件、我相信这将是您的最佳选择。

    如果不是、则此数据提供的示例应使您能够:"使用(类似)更大(可能是 DIP 样式)的器件搜索、查找和构建您的原型。   前面提到的经销商有一个很好的"搜索工具"、可从他们的第一个网页访问。

    最后一个注意事项-引脚 PF0不能按您的建议立即使用。   (它和 PD7默认进入另一种运行模式-并且必须被"解锁"才能使它们作为 GPIO 输出运行。   这是您的要求。)   我认为现在更简单(忘记)讨论 PF0 -并选择另一个引脚。

    此外、您无需添加由"中断"引入的复杂问题(始终)。   您可以编写"正常代码"、以可识别的顺序驱动2个输出-并且不会出现中断。  稍后、当您实现了正确的操作时、我会"寻求中断的改进吗"。   正面添加"困难"-并不以取得成功而闻名-经常出现延迟和(可能)损坏设备...