This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:OrCAD 参考设计

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600016/tm4c123gh6pge-orcad-reference-design

器件型号:TM4C123GH6PGE

您好!  

我正在寻找一种包含 TM4C123GH6PGE 控制器的 OrCAD 参考设计。  如果只有 pdf 文件、这将非常有帮助、因为我需要很快。

您能提供什么帮助吗?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您肯定知道、OrCAD 的受欢迎程度有所下降。 您的任务(可能)很难完成。

    我的小公司即将推出新的" BLDC 电机测试板"-我们通常使用的"PCB/原理图"工具是 P-CAD -但我们也有 OrCAD。 (员工和我都不知道任何转换实用程序)

    根据要求、尺寸限制、交货时间和协商价格、我们可能能够"满足您的需求"、因为 MCU 和 OrCAD (幸运)存在但意外的重叠。 如果您可以快速列出您的要求-我们可以达成书面协议-单板设计工作可能满足"两个"要求...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在寻找 DK-TM4C123开发板参考设计? 请转到本 DK 开发板用户指南的附录部分。 www.ti.com/.../spmu357b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要 Orcad 的原理图符号和封装库、请下载 Ultra Librarian和 TM4C123GH6PGE .bXL 文件。 Ultra Librarian 用于为不同的 CAD 工具创建原理图符号和布局封装、并支持 Orcad。