This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:SPI 不工作(无 CS、无 CLK)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/599989/ccs-rm46l852-spi-not-working-no-cs-no-clk

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在内部设计的电路板上、我尝试通过 SPI4 (4线制模式)访问 TPS65381、但 SPI4_NCS[0]、引脚24 (PGE)保持高电平(VDD_IO = 3.3V 时为2.3V)。

我在研究 TRM 后设计的初始化代码会产生以下寄存器设置(通过 XDS100v2调试探针报告、并附有与 HALCoGen 生成的初始化函数偏差相关的注释):

GlbCtrl0 0x00000001 全局控制寄存器0
GlbCtrl1 0x01000003 全局控制寄存器1
Int0    0x00000000 中断寄存器
IntLevel  0x00000000 中断级别寄存器
IntFlg  0x01000200 标志寄存器
有趣     的0x01010E01 引脚控制0
DIR     0x00000000 管脚控制1 (HALCoGen 偏离、0x00010601、功能管脚的 IMHO 被忽略)
DIN     0x00000001 针脚控制2
DOUT    0x00000000 引脚控制3 (HALCoGen 偏离、0x00000001)
DSET    0x00000000 引脚控制4 (HALCoGen 偏离、0x00000001)
DClr    0x00000000 引脚控制5 (HALCoGen 偏离、0x00000001)
PDR     0x00000000 引脚控制6.
Pdis    0x00010601 引脚控制7 (相关比较 查尔斯的答案、最后 一段)
PSEL    0x01010F01 引脚控制8.
TxDat0  0x0000A300 发送数据寄存器0
TxDat1  0x0400A300 发送数据寄存器1 (这是在尝试读取 TPS65381寄存器之后、请注意 WDEL = 1且 CS[0]= 0
RxBuf   0x80000000 接收缓冲寄存器
EMU     0x8000000 仿真寄存器
延迟   0x0405FFFF 延迟寄存器(HALCoGen 偏差、0x04050000、不相关)
DefCs   0x00000001 默认芯片选择寄存器
DatFmt0 0x55002B10 数据格式寄存器0

我将 init()之后的代码减少到这个循环:

while (1){
spiREG4->DAT1 = 0x04FEA300;// 4是 WDEL、FE 是 CS_0、A3是读取 TPS 寄存器 SAFETY_STAT_3
、而(!(spiREG4->FLG & 1<<8);// TRM 28.8.1、28.9.5
uint16 = spiREG4->BUtmp); //(TPS65381 5.5.3.5)
}

有什么想法要去哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rainald,

    您是否在 SPI CS 上有任何类型的外部上拉? 上拉电阻器的值是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有外部上拉电 阻(根据电路图;此外、它非常接近 www.ti.com/.../tps65381-q1 (修订版 F)中的建议、除了 IGN 悬空而不是连接高电平、我认为这不正确、但与我的问题无关)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题迎刃而解:Pinmux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您不断为我们提供最新信息。