This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:PC 未检测到 Tm4c123g LaunchPad

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/599923/tm4c123gh6pm-tm4c123g-launchpad-not-detected-by-pc

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:Energia

我正在使用 IAR 工作台。

我已安装所有软件和驱动程序。

以前工作过。

我的同事获取了板上安装的 Energia 软件和 SW-ICDI 驱动程序、并检查了 PC 在设备管理器中检测到板、但尝试从 Energia 下载程序时出错。 我将板连接到 PC 并进行检查、从 Energia 和 IAR 默认闪烁示例转储并检查、结果正常。

因此,我的同事再次尝试卸载和安装软件和驱动程序,在很多次之后,他无法将程序下载到板上。 当他安装/卸载软件和驱动器时,PC 开始未检测到 Launchpad。 电路板未配备任何外部电源、它通过电路板随附的 USB 电缆进行连接。 无引脚短接。

电路板-USB-PC 无其他连接。

现在,当我将其连接到 PC 时,没有检测到 LaunchPad。 我尝试连接其他 PC 和笔记本电脑、但仍未检测到、只有 LED 亮起。 我尝试使用不同的 USB 电缆、但无法正常工作。

我有另一个 Launchpad、它可以与我的 PC 和其他 PC 配合使用、USB 可以与此板配合使用、这意味着 USB 电缆没有问题。


问题可能是什么????

一个月前、另一个 Tiva 板也发生了同样的情况。 我使用 IAR 工作台进行编程。 我正在进行程序下载和调试。 再次更改代码并下载。 一次、它停止工作。 显示未检测到目标的相同错误。 当时我也在对数字变量和 IF else 条件进行更改。 当时我没有对配置进行任何更改。 所有配置都已完成并固定,如 ADC、GPIO。 在相同的配置下、电路板工作正常。

那么、我的板现在已经报废了?? 我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Krishnat Pawar"]  我的主板现在已经报废了吗?    我现在应该怎么办?

    你在这里指责我们"无辜者"吗?   (显示案例...)

    您(最近)是否对"废品市场"(这是一种选择)进行了定价?

    您还可以使用论坛搜索框(顶部)并输入关键字"board locked"。   应该显示数百个此类帖子以及一些修复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 LM 闪存编程器。

    但要解锁电路板,则必须 检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对您的问题的更好的演示-我的朋友。    而且-有"管理中的敌意"-我们(现在)"感受你的痛苦"。

    是否没有(其他)方法尝试"恢复您的电路板?"   (例如、除 LM 闪存之外)  Fire/I 采用 IAR IDE 和 J-Link -并且有几种"恢复方案"。    我相信这家供应商提供了第二种方法-但公司或我都不知道这种方法。

    您可以使用论坛搜索框(之前介绍过)和关键字"LPAD Unrecognized by LM Flash"-在"希望"中、有一些内容会显示出来。   "被锁定"总是非常不愉快-最好用下面的"进一步搜索"来替换您(之前)的"沮丧"。

    此外-我会仔细审核(真正审核)最近的代码下载-这些下载多次"断开您的连接"!     您可能希望在此处展示-但建议用户-他们的使用不得发生-他们可能会"扫描代码以寻找"中断 JTAG!"的部分

    减去您(清楚)发现的"破坏性代码块和/或处理"-您是否没有无休止地束缚于"反复突破板"、而是"佩戴"您自己和您的论坛助手?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishnat、
    很遗憾听到您正面临此问题。 您能否尝试在"其他实用程序"选项卡下从 LM 闪存编程器更新 ICDI 固件并查看其是否有所不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Charles。   然而,如上所述,当海报(第三次)下载他的"破坏性守则"时,他是否会(再次)"无 Oar --和公海?"

    (那么)取得了哪些(真正)成就?     (有人建议,"破布海报板"的代码----反复地----具有(部分)重要性----是否不是?)

    此处(真正)需要的是确定"因果关系"(问题的根源)-怀疑这需要"战胜"任何(可能)"临时解决!"

    b 由于"海报压力"----当请求声音不大且未得到充分考虑时----证明是不明智的。    海报的"方式"让他准备"快速重新进入"无限循环的 JTAG 锁定-也许应该(有点)抵制...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我认为相同的代码在不同的电路板上运行、但仍然能够连接。 也许我应该澄清一下。 感谢您的提醒。

    您好、Krishnat、
    您是否还记得您的代码在未能连接之前可能发生的变化? 您是否尝试为 GPIO 引脚重新使用 PortC 引脚? PC[3:0]默认用于 JTAG/SWD。 您是否以某种方式更改了可能导致 JTAG 时钟频率不比系统时钟慢10倍的时钟配置? 这些是在软件中执行的操作、可以阻止 JTAG 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我有 ICDI 驱动器、因为另一个板工作正常。
    在连接失败之前、我的同事只是安装和卸载驱动程序和软件、以及与设备管理器相关的软件。 他没有对 GPIO 进行任何编程和配置。 测试他是从 Energia 下载闪烁代码的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnat、

     您能否确认、在非工作板连接到 PC 的情况下、您已执行以下操作、但仍无法识别。

    1.单击下面的按钮中的 ICDI 固件更新。

     2.单击解锁按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    现在我在家里、我刚刚安装了 IAR 工作台和 CCS。

    如果我更新 ICDI,我将得到以下消息。

    为了解锁、我已经发布了图片。

      

    在我的工作场所,如果我更新该照片,我将在明天上传该照片,会发生什么情况。 但也有相同的解锁错误出现、我在早上检查了。 如果我单击整个闪存、则会出现相同的错误。

    此致、

    Krishnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否已将 LaunchPad 连接到 PC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、连接到我的笔记本电脑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishnat、
    另一个需要尝试的方法是交换 USB 电缆。 您可能已经完成了。 不久前我自己也遇到了同样的问题、在我交换 USB 电缆后、它立即开始工作。 我在过去的论坛帖子中搜索同样的问题、其中许多问题通过交换电缆得以解决。 这不是说换用可以解决问题、而是值得再尝试几根电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了5根电缆... 相同的结果.. 未在设备管理器中检测到...
    在器件管理器中进行检测但无法解锁的旧 Tiva 板显示 JTAG 错误 ooo1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishnat、
    您可能已经完成了此操作。 但是、当您将 LP 板插入 PC 时、您能否检查器件管理器是否未刷新并进行 USB 枚举?