This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 像 TIDA-00080这样的电流和电压传感器到 Hercules?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00080, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594210/current-and-voltage-sensor-like-tida-00080-to-hercules

主题中讨论的其他器件:TIDA-00080

TIDA-00080是一款与 Delfino DSP 集成的电流和电压传感器。 请参阅:

www.ti.com/.../TIDA-00080

´s 有这样的传感器与 Hercules DSP 系列集成吗?

谢谢、

Geraldo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Geraldo、

    Hercules 是一款基于 ARM 的 MCU、但通过 ARM DSP 库(CMSIS)支持某些 DSP 功能。 但是、我不知道任何示例应用、例如您为 Hercules 链接的示例应用。 您链接的 TI 参考设计利用了多个 C2K DSP 器件以及外部精密 ADC 来实现所需的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00080使用 AMC1304XX 和 AMC1305XX 调制器将传感器输入数字化并连接到 Delfino 微控制器上的 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)外设。

    Hercules 提供高端计时器(N2HET)、可考虑使用这些计时器来实现所需的滤波。 这需要重点开发和支持、因为我不确定是否有参考实现。

    此外,还可以考虑使用 PRU-ICSS 执行 Sinc3数字滤波的 MCU (AM437x SitaraTmARMRegisteredCortexRegistered-A9处理器)

    或者 、也 可以考虑使用 AMC1210 -适用于 ADS120X 系列调制器的4通道数字滤波器