This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31USB:用于 Windows 的 XDS100驱动程序在连接多开发套件时失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600080/tmds570ls31usb-xds100-driver-for-windows-fails-when-connecting-multiple-dev-kit

器件型号:TMDS570LS31USB

我的 XDS100驱动程序有驱动程序问题。 我使用16个 TMS570 MCU 开发套件(USB)构建了分布式测试设置。 我通过四个 USB 集线器将它们全部连接到一台 Windows 7 PC。 我的 PC 连接到前8-10个开发板时没有任何问题、但对于其余6-8个单元、驱动程序根本无法初始化、我无法与它们通信。 我已经使用我认为是日期为2017年1月6日的最新 XDS100驱动程序进行了测试。 我已经使用 USB 3.0和 USB 2.0集线器测试了设置、没有什么区别。 PC 是 Lenovo ThinkPad W541、我已经与 Lenovo 支持部门联系过这个问题、他们指向 XDS100驱动程序。 有趣的是、我还使用同样运行 Windows 7的旧 PC (Lenovo ThinkPad T500)测试了相同的设置、该设置的运行毫无瑕疵。 我很喜欢 W541运行的是纯 USB 3.0根集线器、而 T500运行的是 USB 2.0和3.0的组合、这在某种程度上起了作用。

USB 集线器具有外部电源、因此这不是电源问题。

我已经尝试过多个 Lenovo ThinkPad W540和 W541、它们都以相同的方式失败、尽管成功连接的数量从7-11不相同、这可能意味着驱动程序初始化期间的计时是一个因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakob、

    XDS100V2使用 FTDI2232H 器件、该器件是一款 USB 转 UART/JTAG/FIFO IC。 FT2232H 兼容 USB 2.0高速(480Mbits/S)和全速(12Mbits/S)、因此对于 USB3.0而言可能无法正常工作。

    此致、