This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432的 SPI 示例 HalCoGen 设置

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600036/tms570ls0432-spi-example-halcogen-settings-for-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、

我遇到了有关 Example_SPI_Master_Slave 的 HalCoGen 设置的问题、找不到这些设置。 我希望 TI 工程师能够更新有关_SPI_Master_Slave 示例的 HalCoGen 设置图片。 我是 TMS570LS0432的新用户。

但斯克!

此致!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    硬件设置:引脚连接必须如下所示
    --------------------------------------
        SPI1 (主器件)         SPI2 (从器件)
    --------------------------------------
        SIM0            -->   SIMO
        S0MI            <--   SOMI
        CLK             -->   CLK
        CS0             -->   CS0

    ----------------------
    HALCoGen GUI 配置
    ----------------------
     1)驱动程序选项卡
          -选择 SPI2
          -选择 SPI1
     2) VIM 通道0-31
          -启用 SPI2 0级和1级通道。
     3) 3) SPI2选项卡
          -SPI2全局子选项卡
           -取消选中主模式
           -取消选中内部时钟
          -SPI2端口子选项卡
           -取消选中“CS 0的 DIR”
     3) 3) SPI1选项卡
          -具有默认值
     4) 4)生成代码。

    ----------------------
    CCS 项目
    ----------------------
    1.打开 CCS、
    2.新建工程、HALCoGen 中使用的相同名称、空白工程(无需 main.c)
    3.将 eample 代码复制到 system_main()
    4.在工程属性中添加 include 文件夹
    5.编译、加载、运行

    Rgards、
    问