This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:PE3上的 ADC 未采样、仅显示最大读数。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594229/tm4c1233h6pm-adc-at-pe3-is-not-sampling-and-just-showing-maximum-reading

器件型号:TM4C1233H6PM

大家好! 我正在进行一个与 EMG 波形指控和控制相关的项目、使用 EMG 波形分析。 ADC 是该项目的主要部分之一。 为此、我配置了 PE3、至今工作正常。 现在它只是显示最大读数。 针脚损坏或其他问题? 请注意、它在我上次使用之前正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的疼痛。 在问题发生之前、您是否有远见卓识地测量了外部信号-定向至"PE3"? 它提供了基准、因此始终很有用。

    当您测量(通过单独的非 MCU)施加到 PE3的电压时(现在)-显示了什么?

    至于原因- PE3是否已损坏-即使 MCU 断电、施加的信号是否仍然存在? 或者-信号电平是否超出 PE3的最大额定值? (在 MCU 手册背面找到的数据-规格下)

    您应该能够通过应用于电路板接头的短跳线"强制 PE3接地"。 然后、PE3的"读取"显示什么?

    您的外部输入信号是否应注册为"正常"-您是否无法将其重新引入"其他" ADC 引脚-然后将您的软件更改为这种新情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "]当您测量(通过单独的非 MCU)施加到 PE3的电压(现在)时、会发现什么?

    如果您使用 DMM 进行测量、则还应使用示波器进行测量。 高频和超过电源轨尖峰会对 A/D 产生奇怪的影响、如果前端放大器已开始向 A/D 注入高频信号、则可能会产生这样的问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是(再次)朋友 Robert。 我们对"模拟前端"所提供的性能仍然"难以言表"。

    我注意到海报声称 PE3的 ADC 是"不采样"-了解(只是如何)该诉求是很有趣的-并且得到了支持。 (尤其是当 ADC 通道报告(仅限)满量程值时、这在该输入长期过驱动时是很可能的! (和样片!)