This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL、带有 XDS110等外部调试器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/599985/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-with-external-debugger-like-xds110

器件型号:EK-TM4C1294XL

你(们)好

我的 TM4C 微控制器设计中有一个 XDS110。 我使用  Launchpad EK-TM4C1294XL 尝试了它、但遇到了问题。 下面是我所做的:

第1个。 删除了 R6、7、8、10、11、 15、16的电感器。 我保留了 R40、因为使用了外部调试器。

第2个。 在 CCS7.0上、更改我的项目属性->常规->连接到 TI XDS110调试探针。

第3个。 使用14引脚/10引脚适配器将 XDS110调试探针连接到 U6

第4个。 连接 ICDI 线缆以供电。

已尝试构建并解决芯片问题、下面是我得到的错误:

"连接到目标时出错、错误-1170 @0x0"

我出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不清楚您的设置。 是要使用外部 XDS110调试探针来调试 TM4C129 LaunchPad、还是要使用 TM4C129 LaunchPad 作为调试探针来调试另一个电路板?

     当您说您有 XDS110时、您意味着您有以下类似内容、或者您正在尝试使用另一个带有板载 XDS110调试探针的 Launchpad 来调试 TM4C129 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我有一个 XDS110、就像您在图片中展示的那样、我不打算使用 TM4C129 Launchpad 作为调试探针来调试另一个电路板。
    我要做的是查看 XDS110是否与我现有的 Launchpad 配合使用。 因此、更清楚的是、我具有以下内容:
    一个 Ex-TM4C1294 Launchpad;
    一个 XDS110调试探针
    就是这样、我将 XDS110连接到 Launchpad U6;使用 USB-miniUSB 电缆通过 ICDI 连接器将 Launchpad 连接到计算机。 尝试使用 XDS110 JTAG 对 Launchpad 进行编程、但未成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海南、

     如果是这种情况、则无需移除您列出的 R6、7和其他电阻器。 如果要使用 TM4C129作为调试探针来调试另一个电路板、请将其移除。

    以下摘录自 LaunchPad 用户指南。

    '通过移除电阻器 R6、R7、R8、R10、R11、 中的 R15、R16和 R40

    连接的 LaunchPad、并使用 ICDI 将 JTAG 信号驱动到 U6上、以实现

    编程或调试其他板。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我没阅读该文档、问题已解决
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您的问题得到解决!