This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:Hercules LS0432 Launchpad 中的 SPI 2作为主器件、SPI3作为从器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594271/tms570ls0432-spi-2-as-master-and-spi3-as-slave-in-hercules-ls0432-launchpad

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我使用 TMS570LS0432的 SPI 2和 SPI 3外设分别作为主器件和从器件、如旧 TI 论坛随附的文档所示。 如果我通过 配置为主外设、短 SOMI 和 SIMO 来单独使用每个外设、我可以读取我已经传输的数据。  如果我如所附文档中所示将 SPI2连接到 SPI3、那么我总是读取0xFFFF。  我确实获得了预期的中断数量、但数据为0xFFFF。  

谢谢、此致、

Sreenekanth challae2e.ti.com/.../5025.example_5F00_spi_5F00_Master_5F00_Slave.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果我使用 SPI1和 SPI2作为主器件和从器件、上面的示例非常有效。 我想知道到底有什么区别。

    谢谢、此致、
    Sreekanth Challa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenekanth、您好!

    SPI3是一种复用功能、在同一引脚上默认使用其他引脚。 是否已检查以确保正确配置 PINMUX 实用程序以将 SPI3功能引入引脚?