This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我使用 TM4C1294NCDPT 数据记录器板设计自己的设计

Guru**** 2330840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593718/tm4c1294ncpdt-i-design-my-own-design-using-tm4c1294ncdpt-data-logger-board

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好,

我设计了自己的基于 TM4C1294NCDPT 微控制器的数据记录器板、我有一个 TXD、RXD、TCK、TMS、TDI、TDO 引脚用于编程、我有 TM4C1294NCDPT Launch Pad 跳线我已经连接到我自己的板、它无法连接 CAN 任何人请指导我如何连接原型板和 用于编程和调试的 Lanuch PAD。

谢谢  

Rajesh.Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、
    您的描述不足以让我了解您实际做了什么或正在尝试实现什么...
    您可以发送更多信息吗? 可能是一些图片或连接图?
    我假设您知道如何连接和调试常规 LaunchPad、对吧? 您的定制板应该非常相似。
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 TM4C1294XL Launch Pad,我有我的定制设计板。我想将输出文件加载到定制板。

    根据上述图片、我已提供电路连接。

    为此,我要在 LaunchPad 中删除或添加任何跳线。

    请找到附件电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Kota Rajesh"](通过)随附的图片我提供了电路连接。[/报价]

    然而-这些关键电路连接是否对您的帮助者而言"足够清晰"-在这里?   您的电路板尤其无法很好地识别"彩虹电缆"引脚排列。

    还请注意、您的"彩虹电缆"不像可能的那样短而直接-这会引起信号反射和其他失真。

    您可能必须大幅降低 JTAG 频率、以便为该板到板、JTAG 互连提供最佳执行机会。

    通过使用外部上拉电阻器(< 10kΩ Ω)来改进(始终) JTAG 运行、这是因为内部 MCU 电阻器的值太高、无法确保在(所有)运行条件下正常运行。   (成本/尺寸为4、06-03 SMT 电阻器可能会防止数小时/数天的痛苦...)

    您的"附件电路" 你的帖子没有到达...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、图片帮助解决了这个问题。 您要尝试使用 EK-TM4C 调试端提供的 ICDI 接口对外部目标进行编程。

    假设您的电缆已连接到正确的位置、您需要:

    -通过移除 JP2来切断 EK 板的电源
    -大多数文档说您需要移除这7个0r 电阻器(R6、R7... R16)-尽管如此、我始终成功地做到了这一点、而无需将其移除。
    -保持 JP1打开。
    -将连接到 PC 的 USB 电缆连接到调试端。

    我个人不使用 X1接头(并非如此):我将0.05英寸间距接头连接到 U6、并且我们的定制板使用相同类型的接头(TI 的 ARM-10、2x5 0.05英寸)。

    此致

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应注意的是、"4个用户开关"被放置在比用户(设计、设计)板上的非标准 JTAG 接头更靠近(更靠近) MCU 的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我按照你的步骤操作,但我没有删除0欧姆电阻 器,它工作正常...再次非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    现在、我可以加载我的 Blink 程序、它的工作方式完全正确。 我还有 USB 接口和以太网接口...

    我已经从 TI 资源下载了一些驱动程序、这些驱动程序最初在 LaunchPad USB 和以太网正常工作中很受欢迎。

    对于我设计的电路板、我会遇到以下错误

    连接 以太网时出错: 更改 macAddress 变量以匹配您的主板 MAC 贴纸

     连接 USB 时出错: USB 故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、
    听到您正在取得进展真的很好!
    至于固件、您是否正在使用 TI-RTOS?
    遗憾的是、我既没有以太网经验、也没有 USB 经验...
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    我正在使用 TI RTOS。

    谢谢
    Rajesh.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    我正在使用 TI RTOS。

    谢谢
    Rajesh.K