This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM USB 主机参考文献

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/599838/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-usb-host-reference-scematic

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

我将 TM4C123GH6PM 用作应用的主机。 任何人都可以共享 连接到 USB 端口的 TM4C123GH6PM 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

     似乎不太明显、但可以在附录部分的 TM4C123 LaunchPad 用户指南中找到 LaunchPad 的原理图。 请在 此处查找用户指南

     您还可以在 此处找到有用的系统设计指南应用手册。