This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:基于 Hercules 的安全设计

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593874/rm46l852-hercules-based-safety-design

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我的公司销售需要高度安全控制的中型工业工具。 我想设计一个我们可以在系统上使用的安全系统。 目前、我们使用主要品牌的可编程逻辑控制器来符合13849-1标准。

因为这是我公司的一个新领域、所以我真的希望得到一个诸如 Estop 电路的基本示例、以及如何实现和实现经认证的安全结果。 我选择了 E-stop、因为它是制造商经常在上提供应用手册的产品。

我想知道认证通常是根据13849-1或61508等更高标准进行的。

您是否有示例 systema 或类似报告。 您是否有第三方报告(我们在网上看到过某些暗示)?

为了实现安全设计、您可以使用任何工具(例如 C 语言、或者您是否仅限于 Halcogen{ladder logic?})。 我需要了解安全 TI 设计解决方案的限制。

我假设3.3V 逻辑将被缓冲并转换为24V 以通过 Estop 电路运行。

单芯片可实现的最高 SIL/PL 电平是多少? 有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    感谢您关注 Hercules 系列 MCU。 关于您对 ISO/EN 13849-1的具体问题、这是适用于应用/系统级的系统级安全标准。 ISO/EN 13849-1未专门针对元件级功能安全问题。 对于元件级评估、我们使用更高级别的标准、例如用于一般用途的 IEC61508和用于汽车用途的 ISO26262。

    关于具体示例、我们已与外部评估员合作评估了在实施安全温度控制和安全扭矩关闭实施中的单个 MCU 概念、有关此概念的评估人员报告可在此处查看:

    请注意、此链接需要访问我们的 SafeTI 私有 E2E、因为所涵盖的材料被视为与 NDA 相关的材料。 要获得 SafeTI 私人论坛的访问权限、请转到  申请访问权限并完成 SafeTI NDA (访问权限所需)。 一旦 NDA 完成并按照指示返回、我们将发送正式邀请加入私人论坛。 查看本文档后、我们可以在私人论坛上进一步讨论此实施及其能力水平。

    [引用 user="Christian Gabor">您是否有示例系统或类似报告。 您是否有第三方报告(我们在网络上看到过一些提及)?[/引述]

    根据我的理解、SystemA 更适用于系统级评估/评估、因为它需要各个组件的单独安全能力来确定整个系统的能力。 对于 Hercules 器件、我们已与第三方评估员(TUEV SUED)一起完成评估过程、并已收到 ISO26262和 IEC61508合规性证书。

    [引用 user="Christian Gabor">为了实现安全设计、您可以使用任何工具(例如 C 或您是否仅限于 Halcogen {ladder logic?})。 我需要了解 safeTI 设计解决方案的限制因素

    编程到 Hercules 器件中的软件是用 C 语言或汇编语言开发的、并通过适当的编译器/汇编器工具进行处理以针对代码。

    Hercules 是一款安全 MCU。 用于控制它的软件的实现通常通过使用专门为器件/内核指定的 IDE 和编译器/汇编器的典型嵌入式系统方法来完成。 其中有多种可与 Hercules 一起使用、包括 TI 的 Code Composer Studio 和 IAR 嵌入式开发工具。 您需要遵守与安全软件开发相关的特定要求。 这些要求在适用的标准中指定、通常涵盖软件测试、指标、编码标准、编译器认证/鉴定等项目 作为我们实现功能安全的整体方法的一部分、TI 为 可与 Hercules (Halcogen 和/或 SafeTI 诊断库)一起使用的软件提供了编译器资质审核套件(CQK)和认证支持包(CSP)。 这些套件通常附带增加的成本、因为它们是通过简化开发流程来增加价值的工具。

    [引用 user="Christian Gabor">为了实现安全设计、您可以使用任何工具(例如 C 或您是否仅限于 Halcogen {ladder logic?})。 我需要了解 safeTI 设计解决方案的限制。

    HalCoGen 是一款专有工具、用于为 Hercules 系列中的器件生成硬件驱动程序级软件。 它是一个基于 GUI 的工具、用于以图形方式配置要使用的模块。 一旦所有模块被按需配置、HalCoGen 将根据您的输入生成驱动程序。 生成的代码采用 C 语言和汇编语言、然后可以导入到所选 IDE (CCS 或 IAR)中的项目中。

    [引用 user="Christian Gabor"]我假设3.3V 逻辑将被缓冲并转换为24V 以通过 Estop 电路运行。[/quot]

    MCU 是一款基于3、3V 的器件。 作为系统集成商、您需要设计您的电路和 PCB、以便根据需要向 MCU 和外部器件/接口施加适当的电压。